+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

절대 영도 - 정의

절대 영도 는 자연계에서 가능한 가장 낮은 온도로, 이 온도에서 물질의 분자는 최소 에너지 상태에 도달하며 고전적 의미에서 모든 열 운동이 멈춥니다. 켈빈 온도계에서 이는 0K에 해당하며, 섭씨 온도계에서는 –273.15°C에 해당한다. 이 온도는 절대 온도 척도의 하한을 나타내며, 열역학, 극저온 공학, 고체 물리학을 포함한 많은 물리학 분야에서 근본적인 기준점이 된다.

고전 역학에 따르면, 물질이 절대 영도에 가까워질수록 원자와 분자의 진동 운동은 거의 정지 상태에 이르며, 그 결과 가능한 최저의 내부 에너지가 됩니다. 그러나 양자역학에 따르면, 이러한 극한 조건 하에서도 하이젠베르크의 불확정성 원리에 따라 입자는 소위 제로점 에너지를 유지하며, 이는 물질의 완전한 “동결”이 물리적으로 불가능함을 시사한다.

실제적으로 절대 영도에 도달할 수는 없지만, 현대 실험 기법을 통해 물리적 시스템을 이 한계보다 불과 나노켈빈 단위의 몇 분의 일 정도 높은 온도까지 냉각시킬 수 있습니다. 이러한 초저온에서는 입자들이 정밀하게 정의된 특성을 지닌 일관된 시스템으로 집단적으로 행동하는 보즈-아인슈타인 응축 및 초전도성과 같은 거시적 양자 현상이 나타납니다.

열역학적으로 볼 때, 절대 영도는 열역학 제3법칙( ) 과 관련이 있으며, 이 법칙은 온도가 절대 영도에 가까워질수록 완벽한 결정의 엔트로피( ) 가 0에 수렴한다고 명시합니다. 이 개념은 온도 단위를 정의하고 극저온에서의 에너지 과정 및 물질 특성을 분석하는 데 있어 결정적인 역할을 합니다. 절대 영도는 또한 켈빈(Kelvin) 및 랭킨(Rankine)과 같은 다양한 온도 척도가 0으로 수렴하는 지점이기도 하여, 열 측정을 위한 보편적인 기준을 형성합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기