+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
열역학 은 에너지와 그 변환, 그리고 거시적 계에서 열, 일, 물질의 성질 간의 상호작용을 연구하는 물리학의 한 분야입니다. 열역학의 주요 분석 대상은 열역학적 평형 상태와, 환경과의 에너지 및 물질 교환으로 인해 이러한 상태가 변화하게 되는 과정들입니다. 열역학은 연구 대상 시스템의 상세한 분자 구조를 언급하지 않으면서도, 에너지가 어떻게 흐르는지와 그것이 물질의 성질에 어떤 영향을 미치는지를 설명하는 기본 법칙과 수학적 모델을 제공한다.
열역학적 계에 대한 기술은 압력, 부피, 온도, 내부 에너지, 엔트로피 및 엔탈피와 같은 거시적 양의 개념에 기초하며, 이들은 상태 방정식과 보존 법칙을 통해 서로 연관되어 있다. 거시 열역학이라고도 하는 고전 열역학은 이러한 매개변수를 사용하여 상변태, 화학 반응, 기체 팽창 또는 열 흐름과 같은 과정을 분석한다.
열역학의 핵심은 열역학의 네 가지 기본 원리입니다. 제로 원리는 온도의 개념과 열 평형 상태를 정의합니다. 제1원리는 에너지 보존 법칙을 표현하며, 계의 내부 에너지 변화는 계에 공급된 열과 계가 수행한 일의 차와 같다고 명시합니다. 제2법칙은 자연 과정의 방향을 정의하며, 엔트로피의 개념을 도입하고 자발적 과정이 엔트로피가 증가하는 방향으로 일어난다는 점을 나타냅니다. 절대 영도( )에서의 엔트로피 보존과 관련된 제3법칙 은 이 상태에 도달하기 위한 제약 조건을 제시합니다.
공학 및 기술 분야에서 열역학은 내연 기관, 증기 터빈, 냉장고, 열펌프 및 발전 시스템과 같은 열 기계의 설계 및 분석에 핵심적인 역할을 하며, 이러한 분야에서 에너지 효율을 최적화하고 손실을 최소화하는 것이 가장 중요한 설계 목표이다. 물리화학에서 화학 열역학은 화학 반응에 수반되는 에너지 변화를 연구하여 반응 방향을 예측하고 반응 엔탈피, 깁스 자유 에너지 및 화학 평형과 같은 매개변수를 계산할 수 있게 해줍니다.
고전적 접근법의 확장인 통계 열역학은 수학적 통계학( )의 방법 을 다수의 분자 집합에 적용하여 미시적 분석을 도입함으로써, 미시적 에너지 상태를 설명하는 방정식으로부터 시스템의 거시적 특성을 도출할 수 있게 한다. 이 분야는 엔트로피를 시스템의 이용 가능한 미시적 상태의 수를 측정하는 척도로 설명하며, 양자, 임계 및 평형에서 멀리 떨어진 시스템의 현상을 기술할 수 있게 해줍니다.
현대 연구에서 열역학은 나노 규모 과정의 분석, 생물학적 시스템의 역학, 정보 이론 및 재료 기술에 응용되며, 여기에서 에너지와 물질의 전달에 대한 근본적인 이해는 높은 에너지 효율을 가진 새로운 장치와 시스템을 설계하는 데 매우 중요합니다. 열역학 원리를 비선형 및 동적 시스템으로 확장함으로써, 복잡한 자연 및 기술 시스템 내의 실제 과정을 모델링할 수 있게 되었습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。