+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
통계학( )은 수학 분야의 한 분과로, 자연, 기술, 경제 및 기타 분야에서 관찰되는 무작위 현상이나 과정에 대한 결론을 도출하기 위해 수치 데이터를 수집, 기술, 분석 및 해석하는 방법을 다룹니다. 통계학의 주된 목적은 원시 데이터를 구조화된 정보로 변환하여 불확실한 상황에서 의사결정을 내릴 수 있도록 하고, 연구 대상 집합의 변동성과 추세를 평가하는 데 있습니다.
통계학은 크게 두 가지 주요 분야로 나뉩니다. 하나는 수치 및 그래픽 지표(평균, 중앙값, 표준편차 등)를 사용하여 데이터를 제시하는 데 중점을 두는 기술통계학이고, 다른 하나는 확률적 도구를 사용하여 표본에서 얻은 정보를 전체 모집단으로 외삽하는 통계적 추론입니다. 이러한 방법들은 결과의 유의성 평가, 모집단 매개변수 추정, 가설 검정 등을 가능하게 한다.
공학 분야에서의 응용에서 통계학은 신뢰성 분석, 품질 관리, 예측, 그리고 물리적 및 경제적 현상의 모델링에 핵심적인 역할을 한다. 통계학은 확률론을 활용하여 무작위 과정을 기술할 뿐만 아니라, 측정 및 수학적 모델에서 발생하는 위험과 불확실성을 평가할 수 있게 해줍니다. 현대 통계학은 컴퓨터 공학과 점점 더 통합되어, 방대한 정보 집합을 처리하고 숨겨진 관계를 식별하는 것이 중요한 빅데이터 분석( ), 머신러닝( ) 또는 데이터 마이닝과 같은 분야의 기반을 제공하고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。