+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

Raspberry Pi AI HAT+ 시작하기

게시 날짜: 27-05-2025 업데이트 날짜: 10-04-2026 🕒 2 읽기 시간

Raspberry Pi 5에서 AI를 잠금 해제하세요! 이 단계별 가이드를 따라 AI HAT+를 설정하고 그 강력한 기능을 탐색하기 시작하세요.

그러니 Raspberry Pi AI HAT+를 구입했지만 어떻게 시작해야 할지 확신이 서지 않나요? 아니면 구매를 고려 중이지만 설치 과정이 복잡해 보이나요? Raspberry Pi 전문가 Nate Continio의 이 가이드를 확인하여 설정 과정을 원활하게 진행하세요.

Raspberry Pi AI HAT+는 Raspberry Pi 5와 호환되는 내장된 AI Hailo 가속기가 있는 추가 보드입니다. 이 보드의 신경망 처리 장치(NPU)는 홈 자동화, 보안, 프로세스 제어, 로봇 공학 등 다양한 애플리케이션에서 사용될 수 있습니다.

두 가지 버전으로 제공됩니다: 초당 13 테라오퍼레이션(TOPS)과 26 TOPS.

두 제품 모두 Hailo-8 및 Hailo-8L 신경망 추론 가속기를 기반으로 합니다. 전자는 보통의 부하에 적합하고 후자는 더 큰 네트워크를 더 빠르게 처리할 수 있으며 동시에 여러 네트워크를 처리할 수 있습니다.

AI HAT+는 PCIe(Peripheral Component Interconnect Express) 인터페이스를 통해 Raspberry Pi 5와 통신합니다. Raspberry Pi 5는 호스트로 작동하며 내장된 가속기를 자동으로 감지하여 NPU를 사용하여 AI 계산 작업을 수행합니다. Raspberry Pi OS의 rpicam-apps 내장 카메라 애플리케이션은 NPU를 사용하여 호환 가능한 후처리 작업을 수행합니다.

AI HAT+를 사용하려면 Raspberry Pi 5가 필요합니다!

Raspberry Pi 5 미니컴퓨터

AI HAT+ 설치 단계별 안내

AI HAT+는 케이블 테이프, GPIO(일반 목적 입력/출력) 헤더, 설치 하드웨어와 함께 제공됩니다. 설정하는 동안 이들이 필요할 것입니다. 장치를 설치하려면 다음 단계를 따르세요:

  1. 먼저 Raspberry Pi가 최신 소프트웨어를 사용하고 있는지 확인하세요. 업데이트하려면 다음 명령을 실행하세요: $ sudo apt update && sudo apt full-upgrade.
  2. 다음으로 Raspberry Pi의 펌웨어도 최신인지 확인해야 합니다. 현재 사용 중인 펌웨어 버전을 확인하려면 다음 명령을 사용하세요: $ sudo rpi-eeprom-update.
  3. 읽은 날짜가 2023년 12월 6일 이후인 경우 계속 진행할 수 있습니다. 그 이전 날짜라면 다음 명령을 실행하여 Raspberry Pi 설정 CLI를 열어야 합니다: $ sudo raspi-config. 고급 옵션 > 부트로더 버전에서 최신을 선택하세요.
  4. 그런 다음 raspi-config를 종료 옵션 또는 escape 키를 사용하여 나가세요. 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하려면 다음 명령을 실행하세요: $ sudo rpi-eeprom-update -a. 그런 다음 sudo reboot으로 재부팅하세요.
  5. 설치를 시작하기 전에 Raspberry Pi의 전원을 끊었는지 확인하세요.
  6. 최상의 성능을 위해 Raspberry Pi Active Cooler와 함께 AI HAT+를 사용하는 것이 좋습니다. 그 경우에는 AI HAT+ 설치 전에 설치하세요.
  7. 제공된 네 개의 나사를 사용하여 스페이서를 설치하세요. GPIO 헤더를 Raspberry Pi의 GPIO 핀에 단단히 눌러 부착하세요. 모든 핀이 제자리에 들어갈 때까지 방향은 중요하지 않습니다.
  8. 그런 다음 AI HAT+에서 케이블 테이프를 분리하고 PCIe 포트에 끼우기 위해 Raspberry Pi에 연결하세요. 케이블 테이프의 양쪽 손잡이를 들어올려 접점이 USB 포트 쪽을 향하도록 하세요.
  9. 케이블 테이프가 PCIe 포트에 완전히 고르게 들어간 경우, 양쪽의 케이블 테이프 손잡이를 밀어 케이블 테이프를 고정할 수 있습니다. 그런 다음 AI HAT+를 스페이서 위에 놓고 나머지 네 개의 나사로 고정하세요.
  10. AI HAT+의 슬롯에 케이블 테이프를 넣으세요. 케이블 테이프의 양쪽 손잡이를 들어올리고 접점이 위를 향하도록 하여 케이블을 넣으세요. 케이블이 완전히 들어간 후에는 케이블 테이프 손잡이를 아래로 밀어 넣으세요.
  11. 축하합니다, AI HAT+를 성공적으로 설치했으며 이제 사용을 시작할 수 있습니다. Raspberry Pi를 전원에 연결하기만 하면 AI HAT+가 Raspberry Pi 운영 시스템에 의해 자동으로 감지됩니다.

참고: 이 기사는 공식 문서의 일부가 아니며 최신 업데이트를 포함하지 않을 수 있습니다. 가장 최신의 지침과 팁을 얻으려면 AI HAT+ 문서 페이지를 확인하세요.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기