+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
풍속계 는 공기나 기타 가스의 흐름 속도와 때로는 방향을 측정하는 데 사용되는 측정기입니다. 주로 기상학, 공기역학, 환기 시스템 및 산업 분야에서 가스 이동의 매개변수를 제어해야 하는 곳에서 사용됩니다. 그 설계와 작동 원리는 장치의 구체적인 유형과 적용 분야에 따라 다릅니다.
가장 일반적인 풍속계 유형은 볼(bowl)식이며, 이 경우 회전하는 볼 요소가 바람에 의해 움직입니다. 회전 속도는 기류의 세기에 직접적으로 비례하며, 이는 선형 속도 값으로 변환됩니다. 또는 날개형 풍속계, 관형 풍속계, 열풍속계 또는 초음파 풍속계 등이 사용되며, 이들은 감지 방식, 측정 정확도 및 환경 조건에 대한 내구성이 서로 다릅니다.
과학 및 산업 분야에서는 측정 신호를 처리하고 분석 시스템으로 데이터를 전송할 수 있는 시스템을 갖춘 디지털 풍속계가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 이를 통해 공기 흐름을 실시간으로 지속적으로 모니터링하고, 이를 기록 및 분석할 수 있습니다.
측정 범위( ), 응답 시간(), 정확도 및 외부 영향에 대한 내성과 같은 풍속계의 매개변수는 특정 작동 환경에 따라 선택됩니다. 이러한 장치는 기후 제어 시스템, 환경 모니터링은 물론 풍력 에너지 분야에서도 중요한 역할을 하며, 특히 풍력 발전 단지 부지 평가 및 관리에 있어 핵심적인 역할을 합니다. 풍속계 및 열풍속계
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。