+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

초음파 - 정의

초음파( )는 탄성 매질 내에서 전파되는 기계적 파동으로, 그 주파수( )는 인간의 귀가 들을 수 있는 상한선인 약 20kHz를 초과합니다. 이러한 특성상 초음파는 인간이 소리로 인지하지 못하지만, 기술, 의학 및 과학 분야에서 폭넓게 활용될 수 있게 해주는 중요한 물리적·기술적 특성을 지닙니다.

초음파는 종파와 횡파의 성질을 가지며, 그 전파는 밀도, 탄성, 내부 구조 등 전파되는 물질의 특성에 따라 달라집니다. 초음파의 주파수는 물질을 투과하는 능력과 진단 및 탐지 시의 분해능을 결정합니다. 주파수 대역이 높아질수록 영상 정밀도는 증가하지만 투과 깊이는 감소합니다.

기술 분야에서 초음파는 일반적으로 전기 에너지를 고주파 기계적 진동으로 변환하는 압전 변환기(piezoelectric transducers) 또는 자화율 변환기( )를 사용하여 생성됩니다. 이러한 진동은 물체의 내부를 조사하고, 결함을 탐지하며, 거리를 측정하고, 장애물을 찾아내거나 인체 내부를 영상화하는 데 활용될 수 있습니다. 산업 분야에서는 초음파가 캐비테이션(cavitation)과 국부적인 압력 변화를 일으키는 특성 덕분에 세척, 용접, 유화, 또는 화학 반응 촉진에 핵심적인 역할을 합니다.

기술 음향학 및 오토메이션 관점에서 초음파는 비접촉식 측정 센서, 위치 결정 시스템, 존재 감지 및 반향 위치 파악 기반 제어 시스템에서 정보 전달 매체로 사용됩니다. 초음파를 사용하려면 파장, 음향 임피던스, 매질 내 감쇠( ) 및 위상 경계에서의 반사( )와 같은 매개 변수를 고려해야 하며, 이러한 변수들은 초음파 시스템의 정확도와 효율성에 영향을 미칩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기