+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

자기 변형 - 정의

자기변형은 외부 자기장의 영향을 받아 강자성 물질의 선형 치수 또는 부피가 변화하는 물리적 현상입니다. 이 효과는 재료 내 도메인의 자기 모멘트와 결정 구조 간의 상호 작용으로 인해 발생하며, 자기 방향이 재구성될 때 기계적 변형이 발생합니다.

자기 변형의 메커니즘은 자기 모멘트가 정렬되는 영역인 자기 도메인의 미세한 에너지와 관련이 있습니다. 적용된 자기장의 영향으로 이러한 모멘트의 방향이 변화하여 내부 응력 이 발생하고 샘플 길이에 거시적인 변화가 생깁니다. 이 변화는 재료의 유형과 자기장의 방향에 따라 양수 또는 음수가 될 수 있습니다.

이 현상은 특정 철, 니켈 및 코발트 합금과 자기 에너지를 기계적 에너지로 변환하는 효율이 높은 Terfenol-D와 같은 특수 제조된 재료에서 특히 강합니다. 자기 변형은 초음파 트랜스듀서, 힘 및 변위 센서, 정밀 액추에이터 및 고주파 진동을 발생시키는 장치에 사용됩니다.

빌라리 효과*로 알려진 역효과는 기계적 응력의 적용으로 인해 재료의 자기 특성이 변화하는 것으로, 감지 기술에도 사용됩니다. 자동화 시스템 및 메카트로닉스 에서 자기 변형 현상을 통해 비접촉식 위치 측정을 실현하고 고속으로 정밀하게 반응하는 액추에이터를 제작할 수 있습니다.

기술적 분석에서 자기 변형은 특히 변압기 코어에서 주기적인 변형으로 인해 자기 변형 노이즈라고 하는 소음 방출이 발생할 수 있는 바람직하지 않은 현상으로도 고려됩니다. 전자기 장치를 설계할 때 적절한 재료와 설계 형상을 선택하여 이러한 영향을 최소화하는 것이 목표입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기