+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
응력 은 외부의 기계적, 열적 또는 기타 하중의 적용으로 인해 고체에 작용하는 내부 힘을 설명하는 물리량입니다. 이는 변형에 대한 재료 입자 간의 상호 작용 강도를 측정한 것으로, 힘이 통과하는 단면의 단위 면적당 내부 힘으로 정의됩니다. 응력은 본질적으로 텐서이므로 응력을 완전히 설명하려면 힘의 방향과 단면 평면의 방향을 모두 고려해야 합니다.
기타 연속 역학에서는 기하학적 구조와 하중 유형에 따라 1축, 2축 또는 3축 응력으로 발생할 수 있는 법선(단면면에 수직) 및 접선(단면면에 평행)을 포함한 다양한 유형의 응력을 구분합니다. 또한 응력 상태는 주 응력 텐서의 극단에 해당하는 주 응력으로 특성화할 수 있습니다.
고체의 응력 분포 분석은 구조물의 강도, 강성 및 신뢰성을 평가할 수 있으므로 기계 공학, 건설, 항공 우주 및 재료 과학에서 매우 중요합니다. 응력 한계를 초과하면 가소성, 골절 또는 재료 크리프와 같은 현상이 발생합니다. 응력은 탄성 이론의 틀 내에서 해석적으로 계산하거나 유한 요소법(FEA) 을 사용하여 수치적으로 결정되며, 실제 조건에서는 저항 스트레인 게이지, 광탄성 방법 또는 간섭 측정 기법을 사용하여 측정할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。