+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

유한 요소법(FEM) - 정의

유한 요소법(FEM) 은 응력 기계, 열 흐름, 전자기장, 음향 또는 유체 역학과 같은 복잡한 물리적 현상을 분석하는 데 사용되는 부분 미분 방정식을 풀기 위한 수치 기법입니다. 이 기법은 연속적인 계산 영역을 유한한 수의 작고 단순한 하위 영역(소위 유한 요소)으로 이산화하여 해 함수가 일반적으로 기저 함수에 의해 국부적으로 근사화되는 방식을 포함합니다.

FE의 기본 개념은 주어진 현상을 설명하는 방정식을 수치적 방법을 사용하여 풀 수 있는 선형 또는 비선형 대수 방정식 시스템으로 변환하는 것입니다. 이 과정에는 기하학적 모델링 단계, 재료 특성 정의, 경계 조건 및 하중 결정, 요소 메시 생성 등이 포함됩니다. 이 메쉬는 노드를 공유하고 분석 대상 전체 영역을 포함하는 정의된 모양(예: 삼각형, 사변형, 정육면체)의 요소로 구성됩니다.

각 요소에는 대략적인 형태의 솔루션이 가정되어 연속 문제를 불연속 문제로 축소하여 반복적으로 또는 직접적으로 해결할 수 있습니다. 메시의 밀도가 높고 균일할수록 계산 리소스가 더 많이 소모되지만 실제 물리량 분포를 더 정확하게 표현할 수 있습니다. FEM을 사용하면 분석적으로 포착하기 어려운 불규칙한 형상과 경계 조건이 있는 영역에서 비선형 및 동적 현상을 분석할 수 있습니다.

유한 요소법은 기계 공학, 건설, 전기 공학, 항공, 생의학 및 메카트로닉스 시스템 설계에 사용됩니다. 이를 통해 가상 단계에서 설계를 검증하고, 다양한 조건에서 구조물의 거동을 예측하며, 구조 및 작동 파라미터를 최적화할 수 있습니다. 오늘날의 CAE(컴퓨터 지원 엔지니어링) 환경은 결합된 다중 물리 현상을 고려한 FEA 분석을 수행하기 위한 통합 도구를 제공합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기