+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
안테나( )는 전자기 시스템의 구성 요소로, 송신 또는 수신과 같은 작동 모드에 따라 전자기파의 에너지를 전기 에너지로 변환하거나 그 반대로 변환하는 데 사용됩니다. 이는 라디오, 텔레비전, 이동통신, 위성 항법, 레이더 또는 데이터 네트워크와 같은 모든 무선 통신 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
송신 모드에서 안테나는 적절한 주파수의 전류를 공간으로 전파되는 전자기파로 변환합니다. 수신 모드에서는 그 반대의 과정을 수행합니다. 즉, 전자기파를 수신하여 안테나의 도체( )에 해당되는 전기 신호를 유도합니다( ). 두 경우 모두 안테나의 핵심 매개변수는 신호 주파수와의 매칭이며, 이는 안테나가 작동할 파장에 의해 결정됩니다. 방사 특성( ), 임피던스(), 에너지 이득, 편파 또는 지향성과 같은 안테나 특성은 신호의 송수신 효율에 영향을 미칩니다.
안테나는 케이블 형태의 단순한 구조부터 루프, 패시브 및 능동 소자를 포함한 시스템, 그리고 현대적인 소재와 빔 포밍 기술을 활용한 복잡한 구조에 이르기까지 다양한 형태로 제작될 수 있습니다. 특정 안테나의 선택은 시스템의 기술적 요구 사항, 작동 환경 및 원하는 전파 매개변수에 따라 달라집니다. 안테나는 개별적으로 또는 그룹으로 사용되어 복잡한 통신 기능을 수행할 수 있는 안테나 시스템을 구성할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。