+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
APM(Advanced Power Management). APM(Advanced Power Management, )은 운영 체제와 설치된 소프트웨어가 개인용 컴퓨터 구성 요소의 전력 소비를 관리할 수 있도록 하기 위해 인텔과 마이크로소프트가 개발한 사양입니다. 이 메커니즘은 1990년대에 설계되었습니다. 1990년대에 설계된 APM은 장치가 현재 부하와 사용자 활동에 따라 작동 모드를 동적으로 조정할 수 있게 한 최초의 솔루션 중 하나였습니다.
APM의 기반은 확장 가능 기본 입출력 시스템( , BIOS) 과 운영 체제 간의 협력이었으며, 여기서 BIOS는 하드웨어 장치와의 통신을 위한 중개자 역할을 했습니다. APM은 프로세서, 하드 드라이브, 모니터와 같은 컴퓨터 구성 요소를 완전 작동, 대기 모드, 절전 모드, 전원 꺼짐 등 에너지 상태에 따라 분류했습니다. 이러한 상태 간의 전환은 시스템 안정성에 영향을 주지 않으면서 전력 소비를 최소화하도록 설계되었습니다. 이 솔루션은 배터리 수명이 핵심 성능 지표였던 노트북에서 특히 유용함이 입증되었습니다.
시간이 지남에 따라 APM은 더 새롭고 진보된 전력 관리 표준인 ACPI(Advanced Configuration and Power Interface)로 대체되었습니다. ACPI는 더 큰 유연성, 운영 체제와의 향상된 통합, 그리고 더 정밀한 구성 요소 제어를 제공합니다. 그럼에도 불구하고 APM은 IT 분야의 전력 절약 시스템 발전에 중요한 역할을 수행했으며, 이 분야의 향후 솔루션을 위한 토대를 마련했습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。