+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
BIOS(Basic Input/Output System) 는 개인용 컴퓨터에 탑재된 기본 입출력 시스템으로, 하드웨어와 운영 체제 사이의 중개자 역할을 합니다. BIOS는 마더보드의 비휘발성 메모리( ) 에 저장된 명령어 집합으로, 대부분 플래시 ROM 또는 EEPROM 칩 형태로 존재하며 컴퓨터 전원을 켜자마자 즉시 실행됩니다.
BIOS의 주요 역할은 POST(전원 켜기 자체 진단) 절차의 일환으로 하드웨어 구성 요소를 초기화하고 테스트한 다음, 데이터 저장 장치에서 운영 체제의 부트 프로그램을 로드하는 것입니다. 이러한 맥락에서 BIOS는 키보드, 하드 드라이브, 광학 드라이브 또는 그래픽 카드와 같은 장치들과 가장 낮은 수준에서 통신하는 역할을 담당합니다. 또한 BIOS의 기능에는 운영 체제가 자체 드라이버를 로드하기 전에도 하드웨어에 기본적으로 접근할 수 있도록 하는 추상화 계층을 제공하는 것도 포함됩니다.
BIOS에는 '설정 유틸리티(Setup Utility)'로 알려진 BIOS 설정 인터페이스( ) 가 포함되어 있어, 사용자가 부팅 우선순위(boot priority), RAM 매개변수, 프로세서 클럭 속도 또는 보안 설정과 같은 컴퓨터의 작동 매개변수를 수동으로 설정할 수 있게 해줍니다. 21세기 초부터 기존의 BIOS는 점차 UEFI(Unified Extensible Firmware Interface)로 대체되어 왔으며, UEFI는 더 광범위한 기능, 그래픽 사용자 인터페이스, 대용량 하드 드라이브 및 보안 부팅과 같은 최신 기술에 대한 향상된 지원을 제공합니다.
BIOS는 운영 체제와 독립적으로 작동하지만, 전체 컴퓨터의 안정성과 기능성을 위해 BIOS가 제대로 작동하는 것이 매우 중요합니다. 메인보드 제조사는 호환성 개선, 성능 향상 또는 버그 수정을 위해 BIOS 업데이트를 제공할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。