+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

자동 이득 제어 - 정의

[자동 이득 제어(AGC) 는 입력 신호의 진폭](/kr/ko/news/library-articles/page/61740/) 에 큰 변화가 있더라도 출력 신호 레벨을 비교적 일정하게 유지하기 위해 전자 시스템에서 사용되는 기술입니다. AGC는 수신기 회로, 특히 무선 기술, 오디오 시스템, 텔레비전 및 측정 장비에서 핵심적인 솔루션 중 하나로, 이러한 분야에서는 전송 조건, 거리 또는 감쇠 에 따라 신호 진폭이 시간에 따라 동적으로 변할 수 있습니다.

자동 이득 제어의 작동 원리는 출력 신호 레벨을 분석하여, 원하는 신호 레벨을 유지하도록 신호 경로의 이득을 제어하는 데 있습니다. 입력 신호 진폭이 증가하면 AGC 시스템은 이득을 감소시키고, 신호가 약해지면 이득을 증가시킵니다. 이 과정은 주로 피드백 을 사용하여 지속적이고 동적으로 이루어집니다. AGC 시스템은 적응형 필터와 가변 이득 증폭기를 사용하여 아날로그 및 디지털 영역 모두에서 작동할 수 있습니다.

무선 통신 시스템에서 AGC는 신호의 선명성을 보장하고 수신기 과부하를 방지하는 데 중요한 역할을 합니다. 음향 공학에서는 다양한 음원의 음량을 균일하게 조절하여 청취 편의성을 높여줍니다. 현대 디지털 기기에서 AGC 알고리즘은 더 광범위한 신호 처리 시스템( , )의 일부가 될 수 있으며, 이 시스템에서는 아날로그-디지털 변환기(ADC)와 후속 분석 단계의 정상적인 작동을 보장하기 위해 적절한 신호 레벨을 유지해야 합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기