+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
BASIC(영어: Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) 은 1960년대 중반 다트머스 대학에서 존 케메니(John Kemeny)와 토마스 커츠(Thomas Kurtz)가 설계한 범용( ) 고수준 프로그래밍 언어 입니다. BASIC은 컴퓨터 공학 비전문가들도 쉽게 프로그래밍할 수 있도록 하는 것을 목표로 개발되었기 때문에, 당시의 전문 언어들에 비해 구문과 구조가 단순화되었습니다.
초기 BASIC은 범용성을 갖추고 학술용 컴퓨터에서 사용할 수 있도록 설계되었으며, 이는 교육 분야에서 BASIC이 대중화되는 데 기여했습니다. 시간이 지남에 따라, 특히 1980년대에 가정용 개인용 컴퓨터에서 가장 흔한 언어 중 하나가 되면서 다양한 변형과 해석을 거쳤습니다. MSX, 코모도어, ZX 스펙트럼과 같은 시스템은 물론, DOS 환경에서도 QBASIC이나 GW-BASIC으로 널리 사용되었습니다.
기술적으로 BASIC은 선형 구조를 기반으로 하는 명령형 언어이며, 시간이 지남에 따라 Visual Basic과 같은 현대적인 구현체에서 구조적, 모듈식, 심지어 객체 지향 프로그래밍 기능을 갖추게 되었습니다. 이 언어는 변수 조작, 수학적 연산 수행 , 입출력 데이터 처리 는 물론 조건부 논리 및 제어 루프 구현을 가능하게 합니다.
비록 BASIC이 전문적인 응용 분야에서는 기타 언어들에 의해 대체되었지만, 컴퓨터 교육사와 개인용 컴퓨터 발전의 역사에서 여전히 중요한 이정표로 남아 있습니다. 그 단순성 덕분에 많은 사용자가 프로그래밍을 배우기 시작했으며, 이는 여러 세대에 걸쳐 디지털 기술 발전에 영향을 미쳤습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。