+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

부트로더 - 정의

부트로더는 컴퓨터나 마이크로프로세서 시스템에서 전원을 켠 후 가장 먼저 실행되는 특수 프로그램입니다. 부트로더의 주요 임무는 하드웨어 환경을 초기화 및 준비하고 적절한 운영 체제 또는 사용자 프로그램으로 제어권을 이전하는 것입니다. 부트 로더는 낮은 수준에서 작동하며 일반적으로 영구적인 비휘발성 메모리 에 저장되므로 운영 체제와 독립적으로 실행할 수 있습니다.

임베디드 시스템에서 부트로더는 마이크로컨트롤러의 플래시 메모리를 프로그래밍하기 위한 인터페이스 역할도 할 수 있으므로 외부 프로그래머 없이도 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 종종 직렬 포트, USB, 이더넷 또는 기타 통신 채널 을 통해 애플리케이션 코드를 원격으로 로드할 수 있습니다. 대부분의 경우 부트로더는 디지털 서명이나 액세스 비밀번호를 확인하는 등 무단 변조를 방지하는 보안 기능을 제공합니다.

개인용 컴퓨터 아키텍처에서 부트로더는 저장 매체에서 운영 체제를 찾아 이미지를 운영 메모리에 로드하고 실행을 시작하는 역할을 담당합니다. GRUB(GNU GRUB) 또는 Windows 부트 매니저와 같이 널리 사용되는 부트 로더를 사용하면 단일 장치에 여러 운영 체제를 설치할 수 있습니다. 이러한 부트로더에는 부팅 메뉴와 진단 및 시스템 복구 메커니즘이 포함되어 있는 경우가 많습니다.

부트 로더는 부팅 프로세스에서 핵심적인 역할을 하기 때문에 안정적이고 작고 빨라야 합니다. 부트로더의 아키텍처는 특정 디바이스의 하드웨어 칩과 밀접하게 연결되어 있으므로 플랫폼에 따라 전용 버전의 소프트웨어가 필요합니다. 많은 애플리케이션에서 부트로더는 전체 시스템의 보안과 무결성을 위한 중요한 구성 요소로 간주됩니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기