+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
중심점은 질량 분포가 균일한 평면 도형이나 고체의 질량 중심을 나타내는 기하학적 점입니다. 유클리드 기하학에서는 삼각형의 대각선이 교차하는 지점이며, 밀도가 균일한 물체의 무게 중심이기도 합니다. 2차원 공간에서 중심은 도형을 이루는 모든 점의 좌표의 산술 평균으로 결정되며, 3차원 공간에서는 계산 시 3차원도 고려합니다.
데이터 분석 에서 중심값은 데이터 집합 또는 클러스터를 나타내는 k-평균(k-means)과 같은 클러스터링 알고리즘에서 중요한 역할을 합니다. 여기서 중심은 다차원 특징 공간에서 개체 그룹의 중심 위치를 정의하여 데이터의 분류와 해석을 용이하게 합니다. 그 위치는 그룹 내 거리를 최소화하는 것을 목표로 알고리즘 을 작동하는 동안 반복적으로 업데이트됩니다.
신호 처리에서 중심은 신호 스펙트럼의 무게 중심을 나타낼 수 있으며, 이미지 분석에서는 밝기 또는 영역의 질량 중심을 나타낼 수 있습니다. 엔지니어링 및 물리학 애플리케이션에서는 기계 구조의 거동을 모델링하고, 관성 모멘트 를 결정하고, 시스템의 평형을 연구하는 데 사용됩니다.
수학적 관점에서 볼 때, 중심점은 균질 질량 분포에서 이 점에 대한 총 모멘트가 0과 같다는 속성이 특징입니다. 실제로는 특히 모양이 불규칙하거나 밀도가 가변적인 물체의 경우 중심을 결정하기 위해 적분을 사용해야 할 수 있습니다. 컴퓨터 애플리케이션에서는 좌표 평균화 픽셀 또는 데이터 벡터가 자주 사용됩니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。