+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

럼코프 코일 - 정의

럼코프 코일은 일종의 스파크 인덕터로, 저전압 직류 소스에서 높은 임펄스 전압을 생성하는 데 사용되는 인터럽터 유도 변압기 종류에 속합니다. 이 장치는 19세기 중반 독일 디자이너 하인리히 럼코프(Heinrich Ruhmkorff)가 윌리엄 스터전과 니콜라스 캘런의 초기 연구를 바탕으로 개발했습니다. 주로 방전관에 전원을 공급하고 전기 및 진공 실험에서 스파크를 발생시키는 데 사용되었습니다.

롬코프 코일의 구조는 권선 수가 적은 1차 권선과 수만 개의 얇은 와이어가 포함된 2차 권선의 두 가지 권선을 기반으로 합니다. 두 권선은 연철로 만든 공통 코어에 감겨 있으며, 일반적으로 패키지로 묶인 막대 형태입니다. 코일 작동은 전자기 유도 현상 을 기반으로 합니다. 기계식 차단기를 통해 실현되는 1차 권선의 급격한 전류 차단은 2차 권선에 고전압 펄스를 유도하는 자기장 을 교대로 발생시킵니다. 효율성을 높이고 아크()로부터 보호하기 위해 회로에 종종 퀜치 커패시터가 사용되었습니다.

롬코프 코일은 더 진보된 전자 솔루션으로 대체되기 전까지 물리 실험뿐만 아니라 무선 전신, X-선 튜브, 내연 기관의 점화 요소로 널리 사용되었습니다. 오늘날에는 주로 전자기학 시연에 사용되는 역사 및 교육용 물건으로 남아 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기