+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
압전 센서는 압전 현상을 이용하여 기계적 압력, 진동, 힘 또는 가속도 를 전기 신호로 변환하는 측정 요소입니다. 센서의 작동은 기계적 변형에 반응하여 가해진 힘에 비례하는 전하 를 생성하는 압전 재료의 특성을 기반으로 합니다. 이 현상은 일부 천연 결정(예: 석영)과 합성으로 생산된 세라믹 소재에서 발생합니다.
압전 센서의 구조에서 가장 중요한 요소는 압전 재료 층으로, 종종 전극 에 연결되고 적절한 기계 하우징으로 둘러싸여 있습니다. 재료가 힘에 의해 변형되면 결정 구조에 전하 이동이 발생하여 전극 사이에 전위차가 발생합니다. 이 신호는 전자 시스템에 의해 추가로 증폭, 필터링 및 분석될 수 있습니다.
이러한 유형의 센서는 고감도, 넓은 동적 범위 및 극한 환경 조건에 대한 내성이 필요한 애플리케이션에 사용됩니다. 기계 공학, 기계 진단, 안전 시스템, 의료 및 소비자 기술 분야에서 터치, 진동 또는 압력 펄스를 감지하는 데 사용됩니다. 압전 센서는 설계상 동적 측정에 특히 효과적인 반면, 축적된 전하가 서서히 소멸되기 때문에 정적 힘을 감지하는 데는 적합하지 않습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。