+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
끌( )은 목재, 금속, 돌, 플라스틱 등 다양한 표면을 절단, 성형, 조각하거나 홈을 파는 등 재료 가공에 사용되는 수공구입니다. 이 도구는 날카로운 절삭면 형태의 작업부와 핸들로 구성되어 있어, 망치나 의 목공용 망치 를 사용하여 정밀한 조작과 압력 또는 타격 조절이 가능합니다. 끌의 절삭부는 일반적으로 마모와 변형에 대한 저항성이 높은 경화 공구강으로 제작되어, 집중적인 사용 시에도 날의 형상이 안정적으로 유지되며 내구성을 보장합니다.
끌의 절삭날 형상은 용도에 따라 다양한 형태를 띠는데, 목공에 사용되는 단순하고 평평한 날부터 조각 및 목각에 사용되는 특수한 반원형, 사선형 또는 V자형에 이르기까지 다양합니다. 기계 공학 및 자물쇠 제작 작업에서는 강철이나 황동과 같이 경도가 높은 재료를 가공할 때, 높은 날 강도와 내충격성이 모두 필요한 금속 끌이 사용됩니다.
현대 제조 기술에서 끌은 균일한 재료 구조와 최적화된 성능 특성을 보장하기 위해 정밀한 연마 및 열처리 공정을 거칩니다. 끌을 사용할 때의 올바른 기술에는 고품질의 표면 마감을 달성하고 작업자의 안전을 유지하기 위한 적절한 공격각 선택과 충격력 제어가 모두 포함됩니다. 산업 및 수공예 분야에서 끌은 여전히 없어서는 안 될 도구로, 높은 품질 기준이 요구되는 정밀 가공 작업을 가능하게 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。