+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

비터(키패널) - 정의

너클 이라고도하는 비터 는 조립, 작업장 및 건설 작업에 사용되는 수공구로, 주요 기능은 제어 된 타악기를 공작물 또는 기타 도구에 전달하는 것입니다 치즐 , 치즐 또는 드리프트와 같은. 비터의 디자인은 일반적으로 모서리가 둥근 원통형 또는 블록 형태의 견고한 몸체에 변형에 강한 재질(주로 목재, 플라스틱, 기술 고무, 황동 또는 강철)로 만들어지며 작업의 목적과 유형에 따라 달라질 수 있습니다.

비터는 작업물 표면의 손상 위험을 최소화하면서 충격력을 정밀하게 제어해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 정밀 조립 기술, 특히 뒤틀리기 쉬운 부품을 작업할 때 부드러운 플라스틱이나 목재로 만든 비터를 사용하면 재료에 긁힘이나 변형의 위험 없이 힘을 가할 수 있습니다. 반면 중공업 분야에서는 형상 안정성을 유지하면서 상당한 동적 하중을 견딜 수 있는 강철 또는 황동 비터를 사용합니다.

금속 가공, 목공, 석공 및 리노베이션 작업에서 비터는 구성 요소를 올바르게 정렬, 장착 또는 분리하는 보조 도구 역할을 합니다. 비터의 인체공학적 모양과 적절한 무게는 작업자의 피로를 줄이고 정밀도를 높이는 데 도움이 됩니다. 특수 산업 분야에서는 폭발 위험이 있는 환경에서 사용하기 위해 비자성 및 비스파크성 소재로 제작된 스파크 방지 비터를 사용하기도 합니다.

망치와 도끼****

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기