+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

두 인수 액션 - 정의

이진 연산( )은 수학, 형식 논리 및 컴퓨터 과학의 기본 개념으로, 두 개의 인수(피연산자)를 받아 이를 기반으로 하나의 결과를 반환하는 연산을 말합니다. 공식적으로 이러한 연산은 두 변수의 함수로 표현할 수 있으며, 그 도메인은 정렬된 요소 쌍으로 구성되고 카운터 도메인은 연산 결과 집합으로 구성됩니다.

대수학의 맥락에서 이진 연산은 기타 그룹, 고리 또는 몸체와 같은 구조에서 특정 공리(예: 연결성, 교대 또는 중립 요소의 존재)를 만족하는 경우 발생합니다. 일반적인 이진 연산의 예로는 실수 집합과 복소수 또는 모듈수 집합 모두에서 덧셈, 곱셈, 뺄셈 또는 나눗셈이 있습니다.

컴퓨터 과학에서 이진 연산은 프로그래밍 및 설계 알고리즘 에서 일반적으로 사용됩니다. 논리적 합, 결합, 값 비교 또는 할당과 같은 산술, 논리 및 관계 연산자는 대부분 두 개의 인수를 취하는 함수로 구현됩니다. 프로그래밍 언어 에서는 이러한 연산을 오버로드하여 그 의미를 특정 데이터 유형에 맞게 조정할 수 있습니다.

디지털 시스템에서 이진 연산은 산술 논리 장치(ALU) 를 통해 하드웨어에서 구현되며, 이 장치들은 이진 데이터를 처리하는 데 사용됩니다. 기본 연산부터 복잡한 논리 및 산술 변환에 이르기까지 다양한 용도로 사용됩니다.

논리에서 이러한 유형의 연산은 논리값을 결합하는 기본 규칙을 정의하고 조건식 및 부울 함수를 구성할 수 있게 해줍니다. 수학적 분석과 함수 이론에서 이진 연산은 많은 변수의 함수와 복잡한 구조의 함수 공간을 설명하기 위한 출발점입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기