+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
전기계( )는 정전기( )의 존재를 감지하고 정전기 현상()을 관찰하는 데 사용되는 간단한 장치입니다. 이 장치의 작동 원리는 일차원 전하 간의 상호 반발 원리에 기초하며, 이를 통해 특정 물체의 대전 여부와 상대적 크기를 시각적으로 확인할 수 있습니다. 전기계는 주로 교육 및 실험 목적으로 사용되며, 특히 정전기학 의 기초를 가르치는 데 활용됩니다.
전통적인 전기계의 구조는 판이나 공으로 끝이 마감된 금속 막대로 구성되며, 여기에 두 개의 얇은 금속판(보통 금이나 알루미늄)이 부착되어 있고, 공기 보호 덮개 안에 들어 있습니다. 전하가 없는 상태에서는 두 금속판이 서로 밀착되어 있지만, 전하가 가해지면 정전기적 반발력에 의해 서로 벌어집니다. 금속판이 벌어지는 각도는 축적된 전하의 양에 따라 달라지지만, 전기계는 전하를 정확히 측정할 수는 없고 단지 정성적인 평가만 가능하게 해줍니다.
전위차에 따라 바늘이 회전하여 보다 정밀한 관측이 가능한 전자계 변형 모델도 존재한다. 현대식 모델은 정전기 효과를 감지하고 증폭하기 위해 전자 부품을 사용하는 경우도 있으나, 작동 원리는 변함없다.
전자계는 축적된 전하의 방전에 영향을 미칠 수 있는 공기 습도를 포함한 환경적 요인에 민감하다. 이러한 이유로 이 기기는 건조한 실험실 환경에서 가장 잘 작동합니다. 과거에는 전자계가 이온화 방사선 연구에서도 중요한 역할을 했는데, 더 정밀한 측정기로 대체되기 전까지 공기 이온화를 감지하여 점진적인 낙엽 현상을 일으키는 것을 탐지하는 검출기로 사용되었습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。