+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

정전기 - 정의

정전기는 전도 상태가 아닌 신체 표면에 전하가 축적되는 물리적 현상입니다. 일반적으로 서로 다른 물질 사이의 마찰, 접촉 또는 정전기 유도 로 인해 전하가 분리되어 발생합니다. 전자의 흐름을 포함하는 전류와 달리 정전기는 전하가 정지 상태로 유지되는 상태를 말하며, 종종 국부적으로 축적되어 일정 기간 동안 주변과 비교하여 전위 를 유지합니다.

정전기가 발생하는 과정에는 한 몸체에서 다른 몸체로 전자가 이동하여 한 곳에서는 과잉의 음전하가 발생하고 다른 곳에서는 결핍의 양전하가 발생합니다. 이러한 하전체는 쿨롱의 법칙에 따라 서로 상호 작용하며 축적된 전하가 스파크, 코로나 방전 또는 작은 입자의 인력과 같은 현상을 일으킬 수 있습니다. 많은 경우 정전기 방전 은 빛, 소리 및 열의 방출과 함께 빠르게 발생합니다.

정전기는 플라스틱 옷을 벗거나 마른 머리를 빗거나 건조한 방에서 카펫 위를 걸을 때와 같이 일상 생활에서 흔히 관찰됩니다. 산업 및 기술 분야에서는 전자 장비의 간섭, 반도체 부품의 손상, 가연성 환경에서의 화재 위험으로 이어질 수 있습니다. 이러한 이유로 접지, 공기 이온화 장치, 정전기 방지 밴드 또는 적절한 전기 전도성 재료와 같은 보호 조치가 사용됩니다.

정전기 현상은 정전기 도장, 재료 분리, 인쇄 및 공기 여과에서도 중요합니다. 자연과학과 공학에서 정전기는 보다 복잡한 정전기 상호 작용과 유전체 재료의 특성을 분석하기 위한 출발점입니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기