+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

자발적 방출 - 정의

자발 방출은 여기된 원자, 분자 또는 기타 양자 시스템이 광자 의 방출과 함께 더 낮은 에너지 상태로 자발적으로 전환되는 양자 현상입니다(). 이 과정은 외부 전자기장의 개입 없이 발생하며 물질과 방사선의 상호작용을 위한 주요 메커니즘 중 하나입니다.

원자 물리학에서 자발 방출은 전자가 더 높은 에너지 상태에서 더 낮은 에너지 상태로 탈여자화되어 에너지 준위의 차이에 해당하는 주파수를 가진 광자 형태로 에너지의 일부가 방출되는 것을 설명합니다. 이 과정은 무작위적이고 통제되지 않기 때문에 방출되는 방사선은 위상, 방향 및 편광이 무작위적입니다. 이는 광자가 전이를 시작하고 여기 광자와 동일한 매개 변수를 가진 방사선이 생성되는 강제 방출과 구별되며, 이는 레이저 의 작동에 매우 중요합니다.

자발 방출이 발생할 확률은 에너지 준위와 물리적 상수의 특성에 따라 달라지는 아인슈타인 계수 A로 설명됩니다. 이 계수의 역수인 여기 상태 수명은 원자 또는 분자가 광자를 방출하기 전에 얼마나 오랫동안 여기 상태로 유지되는지를 결정합니다.

자발 방출은 분광학, 고체 물리학, 천체 물리학 및 광원 기술을 포함한 많은 과학 및 기술 분야에서 근본적인 역할을 합니다. 형광등, 발광 다이오드(LED), 별과 같은 자연 방사선의 주요 발광 메커니즘입니다. 광전자 시스템에서는 광원의 특성, 광학 노이즈 및 빛의 효율( 신호 처리 )에 영향을 미칩니다.

LED

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기