+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

열 방출 - 정의

강유전체 방출( )은 고온에 노출되었을 때 고체, 일반적으로 금속 또는 반도체 의 표면에서 전자가 방출되는 물리적 현상입니다. 이 과정은 물질에 공급되는 열 에너지가 출구 작업이라는 잠재적 장벽을 극복하기에 충분할 때 발생하며, 전자가 표면을 떠나 진공 또는 기타 매체로 통과할 수 있도록 합니다.

열전자 방출 메커니즘은 페르미-디락 모델에 의해 설명되는데, 이에 따르면 금속의 전자 는 온도 의존적 에너지 분포에 따라 분포됩니다. 온도가 상승하면 특정 수의 전자가 출구 작업의 값보다 더 큰 에너지를 얻고 물질을 떠날 수 있습니다. 이 현상에 대한 정량적 설명은 리처드-더쉬만 방정식에 의해 제공되며, 이 방정식은 방출의 전류 밀도 를 온도 및 출구 작업의 함수로 정의합니다.

이 현상은 진공 및 튜브 전자 장치에서 매우 중요합니다. 다이오드, 3극자 또는 테트로드, 와 같은 전자 튜브 에서 음극 은 수백에서 수천 켈빈(K) 의 온도로 가열되어 전자가 양극 으로 연속적으로 흐르게 됩니다. 열 방출은 전자총, 전자 현미경, 음극선관 및 열을 직접 전기로 변환하는 열 에너지 변환기에도 사용됩니다.

써미오닉 방출의 효율은 음극 재료의 종류, 작동 온도, 표면 상태, 진공 조건에 따라 달라집니다. 필요한 온도를 낮추기 위해 바륨, 스트론튬 또는 산화 란탄 화합물과 같이 작업 출력이 낮은 코팅이 사용됩니다. 최신 설계에서는 더 낮은 에너지에서 방출을 제어할 수 있는 반도체 재료와 나노 구조도 사용합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기