+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

ENIAC(전자 수치 적분기 및 컴퓨터) - 정의

ENIAC(전자 수치 적분기 및 컴퓨터) 은 1943년에서 1945년 사이에 미국에서 펜실베니아 대학교 무어 전기공학부의 존 프레스퍼 에커트와 존 윌리엄 마우클리가 개발한 최초의 완전 전자식 범용 프로그래밍 가능 컴퓨터입니다. 원래 미군용으로 설계되어 복잡한 탄도 계산을 수행하는 데 사용되었지만, 그 아키텍처는 현대 컴퓨터 과학의 발전의 토대가 되었습니다.

ENIAC은 약 18,000개의 진공관을 스위칭 및 연산 소자로 사용하여 이전의 전자기계식 계산기에 비해 훨씬 빠른 처리( )가 가능했습니다. 이 시스템은 2진법이 아닌 십진법으로 작동했으며 10진법으로 표현된 숫자에 대한 계산을 수행했습니다. 처음에는 케이블을 바꾸고 스위치를 설정하여 수동으로 프로그래밍을 수행했기 때문에 많은 시간과 노력이 필요했지만, 시간이 지나면서 명령어를 메모리에 저장하는 기능이 도입되었습니다.

에니악은 직렬 병렬 컴퓨터로 초당 수천 번의 덧셈이나 수백 번의 곱셈을 수행할 수 있는 고속 산술 연산을 수행했는데, 이는 당시로서는 획기적인 기술 혁신이었습니다. 이 기계의 면적은 약 170m², 무게는 수십 톤에 달했으며 상당한 양의 전력을 소비했습니다.

기술적, 역사적 관점에서 볼 때 ENIAC은 전자기계 기계와 폰 노이만 아키텍처에 기반한 디지털 컴퓨터 사이의 과도기적 단계였습니다. 에니악 자체에는 프로그램 메모리가 내장되어 있지 않았지만, 그 설계는 이후 수십 년 동안 디지털 컴퓨터 개발을 지배한 저장 프로그래밍 개념을 공식화하는 데 기여했습니다. 1946년에 공식적으로 출시되어 1955년까지 계속 사용되면서 컴퓨터 과학, 오토메이션 및 민간 및 군사 응용 분야의 컴퓨팅 기술 발전에 영향을 미쳤습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기