+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
ENOB(유효 비트 수)는 신호 처리 품질에 대한 노이즈 및 왜곡의 영향을 고려하여 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 및 디지털-아날로그 컨버터(DAC)의 실제 해상도를 평가하는 데 사용되는 계측 파라미터입니다. 비트의 공칭 수 , 양자화의 레벨 수 에 따른 해상도 와는 달리 ENOB는 동적 조건에서 지정된 정밀도로 신호를 표현하는 컨버터의 실제 능력을 설명합니다.
ENOB 값은 비트 수로 표시되며 로그 관계에 따라 SNR(신호 대 잡음비) 또는 SINAD(신호 대 잡음 및 왜곡 비율)로부터 계산됩니다. 이 매개변수를 사용하면 비선형성, 열 노이즈, 고조파 간섭, 지터 시간 등을 고려하여 시스템의 이상적인 정확도를 실제 동작과 비교할 수 있습니다. ENOB는 샘플링된 신호의 주파수가 증가함에 따라 감소하며, 이는 컨버터의 동적 한계를 반영합니다.
실제로 ENOB는 측정 시스템, 레코딩 장치, 디지털 오실로스코프, 오디오 컨버터 및 확장된 데이터 수집 시스템()의 핵심 품질 지표입니다. 설계자와 엔지니어는 ENOB를 통해 측정 정확도, 감지 기능 및 신호 필터링 요구 사항에 직접적인 영향을 미치는 특정 애플리케이션의 맥락에서 유용한 신호 분해능을 평가할 수 있습니다.
시스템 분석에서 ENOB는 단일 트랜스듀서뿐만 아니라 전체 신호 처리 경로를 평가하는 데도 사용할 수 있으므로 아날로그 및 디지털 경로에 있는 다른 구성 요소의 영향을 고려할 수 있습니다. 높은 ENOB를 유지하려면 우수한 품질의 컨버터뿐만 아니라 적절한 입력 회로 설계, 차폐 및 클록 신호의 동기화( )도 필요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。