+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

추정기 - 정의

추정기는 사용 가능한 샘플 데이터에서 미지의 모집단 매개변수의 대략적인 값을 결정하는 데 사용되는 수학적 함수 또는 규칙입니다. 수학 통계에서 추정기는 경험적 데이터에서 일반적인 성격의 추론으로 이동하기 위한 추론 도구 역할을 합니다. 특정 표본에 대해 얻은 값을 추정치라고 하며, 추정기 자체는 표본의 무작위성에 따라 달라지기 때문에 무작위 변수의 성격을 갖습니다.

추정기의 성능은 비제약성, 일관성, 효율성 및 최소 분산과 같은 통계적 속성에 의해 판단됩니다. 제약이 없는 추정기는 평균적으로 정확한 결과를 제공하고, 일관성 있는 추정기는 관찰 수가 증가함에 따라 실제 값에 수렴하며, 효율적인 추정기는 데이터에서 사용 가능한 정보를 최대한 활용합니다. 많은 애플리케이션에서 평균 제곱 오차를 최소화하거나 추정 이론에 따른 최적성 기준을 충족하는 추정기를 구축하려고 합니다.

엔지니어링 분야에서 추정기는 측정 시스템, 적응 제어, 필터 이론 및 신호 처리에서 사용됩니다. 예를 들어 칼만 필터는 잡음과 측정 잡음이 있는 시계열을 기반으로 시스템 파라미터를 추적하는 데 사용되는 동적 상태 추정기입니다. 로봇 공학, 자동화 및 내비게이션 시스템에서 추정기는 데이터 불확실성 하에서 물체의 위치, 속도 또는 방향을 결정하는 데 사용됩니다.

컴퓨터 과학 및 머신 러닝( )에서 추정자는 훈련 세트에서 패턴을 일반화하기 위한 회귀 및 분류 알고리즘의 요소로 나타납니다. 모델 가정에 따라 파라메트릭, 베이지안, 빈도론적 또는 비모수적 방법을 기반으로 구성할 수 있습니다. 추정치를 올바르게 해석하고 사용하려면 추정치의 한계, 데이터 분포에 대한 의존성, 측정 오류 및 노이즈가 추정 품질에 미치는 영향에 대한 이해가 필요합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기