+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

디지털 필터 - 정의

디지털 필터는 개별 디지털 신호를 처리하여 분리, 감쇠 또는 특정 주파수 성분을 수정하는 데 사용되는 수학적 회로 또는 알고리즘 입니다. 실시간으로 연속 신호에서 작동하는 아날로그 필터와 달리 디지털 필터는 샘플링된 수치 데이터에서 작동하며 디지털 신호 처리(DSP) 시스템 의 소프트웨어 또는 하드웨어에 의해 구현됩니다.

디지털 필터의 작동은 곱셈, 덧셈, 시간 이동과 같은 이산 산술 연산을 사용한 입력 신호의 분석 및 변환을 기반으로 합니다. 필터의 주요 특징은 진폭과 위상 특성이며, 이는 필터가 신호의 여러 주파수 성분에 미치는 영향을 설명합니다. 디지털 필터를 설계하려면 차단 주파수, 기울기, 정지 대역의 감쇠 수준 등의 파라미터를 결정해야 합니다.

디지털 필터는 유한 임펄스 응답(FIR) 필터와 무한 임펄스 응답(IIR) 필터의 두 가지 주요 등급으로 나뉩니다. FIR은 항상 안정적이며 선형 위상 특성을 가지고 있어 정밀한 신호 위상 매핑이 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 반면 IIR은 계산 효율이 더 높지만 추가적인 안정화 처리가 필요할 수 있습니다.

디지털 필터는 통신, 오디오, 의료 영상, 데이터 분석 측정, 레이더 및 제어 시스템에서 널리 사용됩니다. 유연성, 적응성, 하드웨어 노이즈에 대한 저항성 덕분에 오늘날 디지털 기술의 기본 요소로 자리 잡았습니다. 실제 시스템에서 이를 구현하려면 신호의 샘플링 과 동기화해야 하며, 특히 계산 리소스가 제한된 시스템에서는 계산 정밀도를 적절히 선택해야 합니다.

집적 회로 - 필터

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기