+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
강입자는 물리학의 네 가지 기본 힘 중 하나인 강한 상호작용의 영향을 받는 복잡한 입자입니다. 양자 색역학(QCD)의 원리에 따라 글루온에 영구적으로 결합된 쿼크로 구성됩니다. 하드론은 양성자와 중성자 등 3개의 쿼크로 구성된 중성자와 쿼크-반쿼크 시스템인 중성자의 두 가지 주요 그룹으로 나뉩니다. 기본 입자와 달리 하드론은 내부 구조가 있으며 적절한 에너지 조건에서 붕괴하기 쉽습니다.
입자 물리학의 관점에서 볼 때 하드론은 핵 물질을 설명하는 데 있어 근본적인 역할을 합니다. 양성자와 중성자는 바이론으로서 가시 물질의 존재의 기초가 되는 원자핵을 형성합니다. 중성자는 다루기 어렵고 일반적으로 고에너지 과정의 산물로 발생하지만, 중성자 연구는 핵력과 쿼크 역학에 대한 귀중한 정보를 제공합니다.
질량, 전하, 스핀 또는 수명과 같은 하드론의 특성은 쿼크의 구성과 이들의 상호 작용에서 비롯됩니다. 하드론은 단일 쿼크로서 단독으로 존재할 수 없으며, 컨파지먼트 원리에 따라 항상 색 중립 시스템을 형성합니다. 이는 강한 상호작용을 하지 않는 렙톤과 구별되는 특징입니다.
대형 강입자가속기(LHC)와 같은 입자가속기 에서 수행된 실험을 포함한 현대 실험 물리학은 강입자와 관련된 반응을 분석하고, 새로운 유형의 강입자를 찾고, 아 원자 수준에서 물질의 구조를 설명하는 이론적 모델을 테스트하는 데 중점을 둡니다. 이 연구를 통해 원자핵의 안정성과 우주의 진화를 담당하는 메커니즘을 더 잘 이해할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。