+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

히스테리시스 - 정의

히스테리시스는 시스템의 상태가 시스템에 작용하는 자극의 현재 값뿐만 아니라 과거 이력에 따라 달라지는 물리적 현상입니다. 즉, 시스템의 반응이 현재 조건에 의해서만 결정되는 것이 아니라 과거의 변화를 고려하여 자극의 방향이 바뀔 때 반응이 지연되거나 차이가 발생하는 것을 말합니다. 히스테리시스의 특징은 제어량과 시스템 응답 사이의 관계 그래프에서 볼 수 있는 히스테리시스 루프가 발생한다는 것입니다.

이 현상은 자기, 역학, 전자, 음향 및 자동화를 포함한 많은 기술 및 과학 분야에서 발생합니다. 강자성 물질에서 히스테리시스는 자기장의 강도에 대한 자화](/kr/ko/news/library-articles/page/69212/) 의 의존성 [으로 나타납니다. 자기장이 제거되면 물질은 변압기 코어, 코일 또는 자기 메모리의 작동의 기초가 되는 자화의 일부를 유지합니다. 역학의 맥락에서는 무엇보다도 신체의 변형이 이전 응력에 따라 달라지는 탄성-소성 변형과 관련이 있습니다.

제어 시스템에서 히스테리시스는 임계값에 가까운 값에서 출력이 너무 자주 전환되는 것을 방지하기 위한 안정화 메커니즘으로 의도적으로 도입되기도 합니다. 예를 들어 단일 임계값이 아닌 다양한 온도 범위에서 난방을 켜고 끄는 온도 조절기를 들 수 있습니다. 이러한 절차는 시스템의 장애에 대한 저항력을 높이고 동적 조건에서 성능을 향상시킵니다.

수학적 관점에서 히스테리시스는 메모리가 있는 비선형 시스템을 설명하는데, 여기서 응답은 현재 입력뿐만 아니라 이 입력이 시간에 따라 이동한 경로의 함수이기도 합니다. 이러한 유형의 동작을 모델링하려면 누적 및 지연 효과를 고려하는 특수 미분 방정식 또는 비선형 모델이 필요합니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 히스테리시스를 올바르게 고려하면 시스템 동작을 더 잘 예측하고 보다 안정적인 솔루션을 설계할 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기