+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
경사계는 일반적으로 수평면과 관련하여 선택한 기준 레벨에 대한 물체의 경사각을 결정하는 데 사용되는 측정 기기입니다. 경사계는 설계에 따라 1차원 또는 2차원 기울기를 측정하여 하나 또는 두 개의 수직 축의 편차에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. 경사계는 토목 공학, 지질 공학, 기계, 로봇 공학, 산업 자동화 및 내비게이션 시스템에도 사용됩니다.
경사계의 작동은 중력 벡터에 대한 위치 변화를 감지하는 것을 기반으로 합니다. 아날로그 장치에서는 진자, 액체의 기포 또는 이동하는 질량과 같은 기계 부품을 통해 이를 실현합니다. 최신 설계에서는 중력 가속도를 측정하고 이를 기울기 각도로 변환하는 MEMS(초소형 전자기계) 센서()를 사용합니다. 이러한 장치는 높은 정밀도를 제공하며 전자 시스템에 통합할 수 있어 디지털 판독 및 데이터 전송이 가능합니다.
경사계는 작은 편차도 변형이나 구조적 위험을 나타낼 수 있는 댐, 교량, 건물 또는 제방과 같은 엔지니어링 구조물의 안정성을 모니터링하는 데 특히 유용합니다. 지질 공학에서는 특수 측정 구멍에 프로브를 배치하여 토양이나 경사면의 변위를 측정하는 데 사용됩니다. 로봇 공학 및 모바일 전자 제품에서는 방향 센서 역할을 하여 플랫폼 안정화 및 경로 수정을 가능하게 합니다.
경사계의 측정 정확도는 설계, 측정 범위, 간섭에 대한 저항성 및 보정 품질에 따라 달라집니다. 많은 애플리케이션에서 진동, 온도 변동 및 기타 환경 요인에 대한 저항성도 중요합니다. 자이로 또는 자력계 와 같은 다른 센서와 함께 경사계는 복잡한 관성 항법 및 기술 진단 시스템의 일부입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。