+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
온도 역전( )은 고도가 높아짐에 따라 기온이 감소하는 대신 특정 대기층에서 기온이 증가하는 정상적인 대기 온도 구배가 역전되는 기상 현상입니다. 일반적인 대류권 조건에서는 고도가 1km 증가할 때마다 약 6.5°C의 속도로 온도가 감소하는 반면, 반전의 경우 고도에 따른 온도 상승은 수십 또는 수백 미터로 제한된 층에서 관찰됩니다.
구름이 없고 서늘한 밤에 지구 표면으로부터의 열 복사, 차가운 지구 표면 위로 따뜻한 공기가 유입되거나 고압 시스템의 침강으로 인한 공기 압축을 포함하여 기타 물리적 과정이 역전 형성 메커니즘에 관여할 수 있습니다. 대기 역전이 낮은 조건에서는 기단의 수직 교환이 감소하여 지표면 근처에 오염 물질, 에어로졸 및 수분이 축적됩니다.
온도 역전은 특히 도시 지역과 산간 계곡에서 가시성을 크게 저하시키고 대기 중 유해 물질의 농도를 증가시킬 수있는 지역 기상 조건과 대기 질을 형성하는 데 중요한 역할을합니다. 환경 공학 및 기상학에서는 자연 환기 시스템 설계, 도시 계획 및 투자에 대한 환경 영향 평가에 중요한 역전 조건을 예측하는 데 수치 모델을 사용합니다.
온도 역전 현상은 또한 전파 및 레이더파를 포함한 전자기파의 전파에 영향을 미쳐 굴절 대기를 변화시켜 신호 범위가 증가하거나 간섭 효과를 초래할 수 있습니다. 기후 변동성의 맥락에서 역전 현상은 지표면의 에너지 균형과 대기 역학에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 얼음 덮개와 제한된 태양열과 관련된 장기간의 역전이 있는 극지방에서는 더욱 그렇습니다.
연구에서 온도 역전 분석은 도시 열섬 효과, 복사 연무 형성 과정 및 대기 경계층 역학을 모니터링하는 데 중요한 요소이며, 이는 오염 물질 수송 모델링 및 극한 기상 현상 예측과 직접적인 관련이 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。