+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
열병합발전()은 열병합발전(CHP)이라고도 하며, 일반적으로 열병합발전소 또는 분산형 발전 장치에서 단일 공정으로 전기와 열을 동시에 생성하는 기술입니다. 1차 에너지(예: 연소된 연료)의 상당 부분이 폐열로 손실되는 기존의 에너지 생산 방식과 달리 열병합 발전은 이를 효율적으로 관리할 수 있어 연료 화학 에너지 전환의 전반적인 효율을 크게 높일 수 있습니다.
일반적인 열병합 발전 시스템은 왕복 엔진, 가스 또는 증기 터빈, 발전기, 그리고 배기가스, 냉각수 또는 공정 증기에서 열 에너지를 회수하는 열교환기로 구성됩니다. 회수된 열은 건물 난방, 산업 공정, 온수 생산 또는 흡수식 냉방 시스템(삼중 발전)에 사용할 수 있습니다.
에너지 공학적 관점에서 열병합 발전은 전체 에너지 효율을 기존 발전소의 일반적인 3540%에서 잘 설계된 열병합 발전 시스템의 경우 8590%까지 높일 수 있습니다. 열병합 발전 기술은 화석 연료(천연가스, 연료유)와 재생 연료(바이오가스, 바이오매스)를 모두 사용할 수 있어 에너지 전환을 위한 중요한 도구가 될 수 있습니다.
특히 추운 기후와 유용한 열에 대한 수요가 많은 국가에서 지역난방 부문에서 CHP는 전략적 역할을 하며, 에너지 효율을 높이고 온실가스 배출을 줄이는 기후 정책과 시장 메커니즘의 지원을 받아 발전하고 있습니다. 그러나 열과 전기 수요의 적절한 균형과 에너지 흐름의 실시간 동적 관리에 적합한 송전 인프라가 필요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。