+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

전기 발전기 - 정의

전기 발전기는 전자기 유도 현상 에 의해 기계 에너지를 전기 에너지로 변환하는 것을 주요 기능으로 하는 전기 기계 장치입니다. 패러데이의 법칙으로 설명되는 이 현상은 자기장 의 선을 가로지르는 도체 에서 기전력(SEM) 이 발생하거나 회로를 감싸는 자속의 변화로 인해 발생하는 것을 포함합니다.

발전기의 구성은 기본적으로 자기 회로를 생성하거나 닫는 고정 부품인 고정자, 자기 회로, 그리고 고정자에 대해 회전 운동을 수행하며 권선 또는 영구 자석이 장착된 회전자 의 두 가지 기본 구성 요소로 구성됩니다. 발전기는 설계 및 출력 전압 특성에 따라 직류 발전기 와 교류 발전기(교류 발전기) 로 나뉩니다.

산업 시스템에서 발전기는 증기 터빈, 수력 터빈, 가스 터빈, 내연 기관 또는 풍력 시스템과 같은 다양한 구동원에 연결하여 발전소 및 비상 전력 시스템에서 전기를 생산합니다. 전압, 주파수, 전력 등급 및 전압 조정 특성과 같은 발전기 작동 매개변수는 전력망 또는 로컬 부하의 요구 사항( )과 밀접하게 일치해야 합니다.

최신 발전기 설계는 고급 냉각 시스템, 자동 여자 시스템 및 전자 전압 조정기(AVR)를 사용하여 에너지 효율과 작동 파라미터의 안정성을 높이고 장치의 수명을 연장합니다. 전력 시스템의 안전하고 안정적인 작동을 보장하기 위해 발전기의 진폭, 주파수 및 위상을 정밀하게 제어해야 하는 발전기와 그리드와의 동기화 에도 특별한 주의를 기울이고 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기