+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

고정자 - 정의

고정자(Stator) 는 회전 전기 기계의 고정된 부분으로, 회전자( )가 움직이는 자기장을 생성하거나 수신하는 역할을 합니다. 전동기와 발전기에서 고정자는 전기 에너지를 기계 에너지로, 또는 그 반대로 변환하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 고정자는 일반적으로 강자성 코어에 감긴 권선과 안정성 및 열 방출을 위한 지지 구조물로 구성됩니다.

고정자 코어는 높은 자기 투과율을 가진 얇은 강판으로 만들어지며, 와전류로 인한 손실을 최소화하기 위해 서로 절연되어 있습니다. 이러한 강판 배열은 홈이 파인 패키지를 형성하며, 이 홈 안에 구리 또는 알루미늄 선 권선이 배치됩니다. 기계의 유형(직류, 교류, 단상 또는 3상)에 따라 권선의 구성과 전원 공급 방식이 달라질 수 있으며, 이는 기계의 성능 특성에 영향을 미칩니다.

동기 및 비동기 기계에서 고정자는 유도나 로렌츠 힘과 같은 전자기 현상을 통해 회전을 일으키는 회전 자기장을 생성하는 역할을 합니다. 발전기에서 고정자는 전력 소비 장치 역할을 하여 교류 자기장 을 적절한 매개 변수를 가진 전류로 변환합니다. 고정자의 설계는 올바른 자기적 특성뿐만 아니라, 특히 산업 환경에서의 장기 운전을 위해 기계적, 열적, 전기적 스트레스에 대한 내구성을 보장해야 합니다.

고정자의 올바른 작동은 전체 기계의 에너지 효율과 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다. 고정 요소인 고정자는 자기 에너지 전달이 일어나는 에어 갭을 통해 회전자와 상호 작용합니다. 현대적인 엔지니어링 솔루션은 소음 및 진동을 최소화하고 고정자 권선을 효과적으로 냉각해야 하는 요구 사항도 고려합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기