+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
비교기( )는 두 입력 전압을 비교하고 비교 결과에 해당하는 논리 신호를 출력에 생성하는 기능을 하는 수단입니다. 비교기는 비반전 입력과 반전 입력에 주어진 전압의 차이를 감지하여 더 큰 전압에 따라 높은 신호('1' 논리 상태) 또는 낮은 신호('0')를 반환하는 방식으로 작동합니다. 비교기는 비선형 회로 그룹에 속하며 종종 연산 증폭기와 유사한 구조를 갖지만 작동 특성이 다르며 출력이 전압 차이에 선형적으로 의존하지 않고 스위칭 방식으로 한계값을 취합니다.
실제 애플리케이션에서 비교기는 임계값 감지기, 아날로그-디지털 변환기, 펄스 발생기 및 아날로그 논리 소자 역할을 합니다. 빠른 작동 덕분에 클록킹, 모니터링, 측정 및 설정된 전압 값 초과에 대한 빠른 응답이 중요한 오토메이션 시스템()에 사용할 수 있습니다. 입력 신호에 간섭이나 노이즈가 발생할 경우 스위칭 진동을 상쇄하는 히스테리시스 가 있는 비교기도 고급 설계에 사용됩니다.
고전적인 연산 증폭기와 달리 비교기는 선형 모드가 아닌 포화 영역에서 작동하도록 설계되어 스위칭 회로로 작동할 수 있습니다. 출력은 오픈 콜렉터 또는 드레인 유형인 경우가 많으므로 풀업 저항기를 선택하여 다양한 로직 레벨에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 디지털 시스템에서 비교기는 아날로그 신호를 디지털 논리 레벨로 변환하고 동기화 신호를 생성하는 데 사용됩니다.
설계가 간단하고 작동 속도가 빠르기 때문에 비교기는 일반적으로 독립형 구성 요소로 또는 ADC, 전압 조정기, 센서 및 측정 시스템과 같은 더 큰 아날로그-디지털 구조의 구성 요소로 집적 회로에 통합됩니다. 특정 애플리케이션에서 올바르게 작동하려면 상승 시간, 오프셋 전압 및 대역폭과 같은 파라미터를 선택하는 것이 중요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。