+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

전기 화학적 부식 - 정의

전기화학적 부식은 전해질 의 존재 하에서 표면에서 발생하는 전기화학 반응의 결과로 물질(일반적으로 금속)이 열화되는 과정입니다. 이 현상은 서로 다른 전기화학적 전위를 가진 금속 영역 사이의 전자가 흐르면서 양극 부위에서 금속이 산화되고 점진적으로 분해되는 것을 포함합니다. 동시에 음극 사이트 에서 환원 반응이 일어나며 일반적으로 전해액에 포함된 산소 또는 수소 이온이 관여합니다.

전기 화학적 부식의 메커니즘은 재료 불균일성, 다른 금속상의 존재, 기계적 응력 또는 다양한 환경 조건으로 인해 전위차가 발생할 수 있는 국소 갈바닉 셀 의 형성을 기반으로 합니다. 이러한 셀에서 금속은 이온의 형태로 용액으로 전달되어 무게 감소, 기계적 특성 저하 및 표면 구조의 변화를 초래합니다. 이 과정은 전체 표면 또는 국부적으로 균일하게 발생하여 구멍, 균열 및 천공으로 이어질 수 있습니다.

전기화학적 부식은 설비, 장비 및 금속 부품의 내구성과 안전성에 영향을 미치는 재료 공학( 전기 공학 ) 및 산업 건설에서 중요한 역할을 합니다. 특히 습한 해양 환경이나 염화물이나 산과 같은 공격적인 화학 물질에 노출된 환경에서는 더욱 위험합니다. 이 현상은 습기와 오염으로 인해 납땜 접합부와 전도성 경로가 저하될 수 있는 전자 회로에서도 발생합니다.

전기화학적 부식을 관리하려면 보호 코팅, 부식 억제제, 전해질 저항성 소재, 음극 보호와 같은 전기화학적 기술을 사용해야 합니다. 부식의 발생에 영향을 미치는 메커니즘과 요인을 이해하는 것은 내구성과 신뢰성이 뛰어난 엔지니어링 시스템을 설계하는 데 매우 중요합니다.

부식 방지 포뮬러

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기