+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
분석 램프(Analysis Lamp) 는 진공 전자관 으로, 주로 증폭관 및 스위칭 튜브 내의 그리드( ), 양극( ) 또는 음극( ) 과 같은 기타 전자 부품의 작동 특성을 테스트하는 데 사용됩니다. 이 램프의 목적은 통제된 실험실 환경에서 전압과 전류의 관계를 측정하여, 피시험 시스템의 동적 특성과 작동 매개변수를 분석할 수 있도록 하는 것입니다.
구조적으로 분석관은 고전적인 진공관과 유사하지만, 다양한 구성에서 전압을 독립적으로 제어하고 전류 파형을 모니터링할 수 있는 추가적인 전극 을 포함하고 있습니다. 이를 통해 실제 응용 시스템에서 나타나는 2차 효과의 영향 없이 양극 곡선이나 격자 특성 같은 정적 특성을 얻을 수 있습니다. 고진공 환경과 정밀한 전극 설계 덕분에 신뢰할 수 있고 재현성 높은 측정 결과를 얻을 수 있습니다.
이 유형의 진공관은 진공관 기술 개발 과정에서, 특히 새로운 유형의 증폭기, 발생기 및 변조기 설계 연구에 널리 사용되었습니다. 신호 경로를 최적화하기 위해 진공관 파라미터의 정밀한 분석이 필수적이었던 라디오 및 텔레비전 공학 분야에서 이 진공관의 사용은 결정적인 역할을 했습니다. 오늘날 분석관은 실제 공학 현장에서는 거의 볼 수 없지만, 역사적 연구와 빈티지 전자 기기의 보존에 있어 여전히 중요한 요소로 남아 있습니다.
교육 및 실험 환경에서는 진공 전자공학의 기초를 가르치는 데 여전히 분석관이 사용되며, 이를 통해 제어 전압이 전류 파형에 미치는 영향을 시각화하고, 반도체 이전의 능동 소자 작동 원리를 이해할 수 있게 해줍니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。