+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

가이거 카운터 - 정의

가이거 카운터( )는 알파 입자, 베타 입자 및 감마선을 기록하는 데 사용되는 이온화 방사선 검출기입니다. 작동 원리는 감지 챔버 역할을 하는 가이거-뮐러 튜브라고 하는 물개형 튜브에서 기체가 이온화되는 현상을 기반으로 합니다. 튜브 내부는 적절한 압력으로 불활성 가스의 혼합물로 채워져 있으며, 중앙 양극 과 주변 음극 사이에 임계값에 가까운 높은 전압()이 유지됩니다.

방사선 입자가 검출기에 들어오면 가스 분자를 이온화하여 계단식 전자 눈사태를 일으킵니다. 그 결과 발생하는 전기 펄스는 짧지만 뚜렷하며 전자 장치로 쉽게 카운트할 수 있습니다. 기록된 각 입자는 에너지에 관계없이 단일 펄스를 유발하므로 가이거 카운터는 방사선의 강도에 대한 정보가 아니라 그 존재와 이벤트의 빈도에 대한 정보만 제공합니다.

이 장치는 방사능 오염 탐지, 환경 제어, 핵 물리학 및 방사성 물질 작업 시 안전 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 구조적 단순성, 높은 감도 및 다양한 유형의 방사선을 감지할 수 있는 기능 덕분에 특히 현장 조건에서 유용한 측정 도구로 사용됩니다. 측정의 선택성을 높이기 위해 특정 유형의 입자의 영향을 줄이기 위해 추가 근위 연대 및 필터가 사용됩니다.

가이거 카운터는 소위 데드 타임, 즉 시스템이 다른 이벤트를 기록할 수 없는 기간으로 인해 각 펄스 후에 주기적으로 재설정해야 합니다. 연속 방전을 방지하기 위해 가스에 담금질 화합물을 첨가하여 이차 이온화 횟수를 줄입니다. 최신 버전의 카운터에는 측정 데이터를 실시간으로 기록, 분석 및 표시할 수 있는 디지털 회로가 장착되어 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기