+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
자기저항( )은 외부 자기장의 영향을 받아 전도성 물질의 전기 저항이 변화하는 물리적 현상입니다. 이 효과는 일부 금속, 반도체 및 자성 물질에서 발생하며 자기장이 있으면 전도 전자의 운동 궤적이 수정되어 곡선 경로를 따라 이동하여 유효 확산 경로가 증가하기 때문입니다.
자기 저항 현상은 전류 흐름 방향에 수직인 자기장을 적용하면 전기 저항이 증가하는 금속에서 처음 관찰되었습니다. 그 강도는 샘플의 기하학적 구조, 전계 강도 및 재료의 전자 특성에 따라 달라집니다. 고전적인 용어로 자기 저항은 전하 캐리어의 경로를 곡선화하여 소산을 증가시키는 로렌츠 힘의 결과로 설명됩니다.
기타 기술에서는 박막 강자성 물질에서 발견되는 이방성 자기저항(AMR)과 자기 기록 기술에 혁명을 일으킨 거대 자기저항(GMR) 등 다양한 변형된 자기저항을 사용합니다. GMR의 경우 저항의 변화가 훨씬 더 크고 인접한 층의 자기 모멘트의 상대적 방향에 따라 달라지기 때문에 정밀 전계 센서와 최신 데이터 판독 헤드의 개발이 가능했습니다.
자기 저항 현상은 무엇보다도 저항의 변화로 데이터를 2진법으로 표현할 수 있는 위치 센서, 인코더, 속도 측정 장치 및 MRAM에 사용됩니다. 자기장에 대한 민감도( )와 작은 크기로 인해 자기저항 기반 측정 구조는 마이크로시스템과 가전제품에서 응용 분야를 찾고 있습니다. 새로운 자기저항 재료에 대한 연구도 양자 현상을 수용하여 차세대 스핀트로닉스 및 하이브리드 회로 개발로 이어지고 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。