+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

CCD 매트릭스 - 정의

CCD(전하 결합 소자)는 센서 표면에 입사된 빛을 전기 신호로 변환하여 이미지를 기록하는 데 사용되는 반도체 광전자 회로입니다. 픽셀 이라고 하는 각 감광 소자는 노출 중에 그 위에 떨어지는 빛의 세기에 비례하여 전하 를 축적합니다. 그런 다음 축적된 전하가 매트릭스 구조를 통해 이동하고 순차적으로 판독되어 디지털 이미지가 형성됩니다.

CCD 매트릭스의 원리는 실리콘 구조의 광전 효과에 기반합니다. 픽셀에 입사된 빛은 전자-정공 쌍을 생성하고, 이 중 전자 는 MOS 접합에 의해 형성된 정전기 전위에 갇히게 됩니다. 조명이 완료되면 전하가 인접한 검출기 소자를 통해 증폭된 판독 회로까지 순차적으로 이동하여 전압으로 변환된 다음 디지털화됩니다.

CCD는 특히 장시간 노출 시 매우 높은 신호 균일성, 낮은 노이즈, 높은 감도가 특징입니다. 그 결과 천체 사진, 현미경, 영상의학, 산업용 카메라, 전문가용 카메라 및 비전 시스템에서 활용되고 있습니다. 그러나 CMOS 매트릭스 와 같은 최신 기술에 비해 상대적으로 판독 프로세스가 느리고 전력 요구량이 높다는 단점이 있습니다.

CCD 매트릭스의 구조와 아키텍처는 해상도, 다이나믹 레인지 및 데이터 처리 속도 에 영향을 미칩니다. 싱글 및 트리플 채널 버전은 광학 필터 사용에 따라 흑백 또는 컬러 이미지 캡처가 가능합니다. 프레임 전송 또는 인터라인 전송 CCD와 같은 기술적 변형을 통해 고품질의 광 신호 재현을 유지하면서 특정 애플리케이션의 요구 사항에 맞게 매트릭스 파라미터를 조정할 수 있습니다.

CCD A/D 컨버터

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기