+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
미들웨어 는 운영 체제와 사용자 애플리케이션 사이의 미들웨어 계층으로, 최종 사용자에게 투명한 방식으로 정보 시스템의 다양한 구성 요소의 통신, 통합 및 상호 운용성을 가능하게 하는 것이 목적입니다. 미들웨어는 서로 다른 애플리케이션, 서비스 또는 디바이스 간의 논리적, 기능적 가교 역할을 하여 구현의 세부 사항을 숨기고 분산 환경에서 효과적으로 상호 운용할 수 있도록 합니다.
미들웨어는 통신 관리, 트랜잭션 처리, 인증, 메시지 큐, 데이터 매핑, 리소스의 동기화 또는 시스템 성능 모니터링과 같은 일련의 공통 서비스를 제공합니다. 이를 통해 개발자는 복잡한 통신 또는 보안 메커니즘을 직접 구현할 필요 없이 애플리케이션의 비즈니스 로직에 집중할 수 있습니다.
미들웨어는 애플리케이션에 따라 메시지 지향 미들웨어, 애플리케이션 서버, 데이터베이스용 미들웨어, 통합 플랫폼, 웹 서비스, 마이크로 서비스 또는 SOA 아키텍처 기반 솔루션을 지원하는 구성 요소 등 다양한 형태로 나타날 수 있습니다. 이를 통해 위치나 기반 기술에 관계없이 이기종 하드웨어 및 소프트웨어 환경을 통합할 수 있습니다.
임베디드 시스템 및 IoT 미들웨어는 다양한 하드웨어 플랫폼에 대해 통일된 API 를 제공하고 시스템 구성 요소의 확장, 업데이트 및 실시간 상호 운용성을 촉진하는 추상화 계층의 역할을 합니다. 분산 및 클라우드 시스템에서 미들웨어는 유연하고 확장 가능하며 내결함성 있는 서비스 아키텍처를 구현하기 위한 기반을 제공하여 변화하는 운영 조건에 따라 동적으로 리소스를 할당하고 적응할 수 있도록 합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。