+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

마이크로볼로미터 - 정의

마이크로볼로미터 는 물체가 방출하는 열을 중적외선 범위 (일반적으로 8~14 µm)에서 기록하여 비접촉식 온도 측정에 사용되는 적외선 감지기의 일종입니다. 복사 에너지의 흡수( )로 인한 온도 상승으로 열 복사를 흡수하는 박막 물질의 저항 변화를 기반으로 작동하는 비냉각식 센서입니다.

마이크로볼로미터의 구조는 기판 위에 매달린 미세한 검출기가 열적으로 격리되어 아주 작은 온도 변화도 감지할 수 있도록 하는 방식으로 구성됩니다. 활성 소자를 구성하는 데 사용되는 재료는 일반적으로 온도 감도가 높은 산화 바나듐(VOx) 또는 비정질 실리콘(a-Si)입니다. 감지 소자의 저항 변화는 전기 신호로 변환되어 물체의 온도에 해당하는 값으로 해석됩니다.

마이크로볼로미터는 적외선 카메라에 픽셀 어레이 형태로 사용되며, 감지 소자를 극저온으로 냉각할 필요 없이 실시간 열화상 촬영이 가능합니다. 따라서 냉각식 디텍터에 비해 더 저렴하고 컴팩트하며 에너지 효율이 높습니다. NETD(노이즈 등가 온도 차이), 공간 해상도, 판독 속도 및 온도 안정성과 같은 기술 파라미터에 따라 열화상 이미지의 품질이 결정됩니다.

마이크로볼로미터 기술은 산업 진단, 빌딩 자동화, 보안 시스템, 의료용 서모그래피, 군사 및 자동차(야간 투시경 지원 시스템) 등 다양한 분야에서 사용됩니다. 마이크로일렉트로닉스 및 전자기계 마이크로시스템(MEMS) 의 발전으로 마이크로볼로미터는 신호 처리 시스템 및 지능형 이미지 분석 알고리즘과의 통합을 가능하게 하는 등 더욱 발전하고 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기