+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

단일 측대역 변조 - 정의

단일 측 파대(SSB) 는 진폭 변조](/kr/ko/news/library-articles/page/61736/) 의 기술 로, 변조된 신호에서 반송파 와 변조로 인한 두 개의 대칭 측 파대 중 하나가 제거됩니다. 고전적인 진폭 변조(AM)에서 신호는 각각 동일한 정보를 전달하는 하단 및 상단 측 파대를 모두 포함하므로 정보 신호 폭의 두 배에 해당하는 대역폭을 [차지합니다. SSB에서는 하단 또는 상단 측 파대 중 하나만 남기 때문에 점유 대역폭이 크게 감소하고 에너지 효율이 증가합니다.

SSB 변조는 중복 신호 성분을 줄임으로써 사용 가능한 주파수 스펙트럼을 보다 효율적으로 사용하고 전송에 필요한 전력을 줄일 수 있습니다. 따라서 이 기술은 해상, 항공, 군사 및 아마추어 단파 서비스를 포함한 장거리 무선 통신에 널리 사용되고 있습니다. 음성 전송의 경우 SSB는 대역폭이 제한된 환경에서 중요한 노이즈와 간섭이 적은 높은 신호 선명도를 제공합니다.

SSB 신호를 수신하려면 누락된 반송파를 재구성할 수 있는 복조기가 필요하므로 수신 회로가 송신 신호의 주파수에 정확하게 정렬되어야 합니다. 이는 기존 AM 수신에 비해 기술적으로 더 복잡하지만 품질과 대역폭 절약 측면에서 상당한 이점을 제공합니다.

SSB의 기술적 구현은 대역 통과 필터 또는 신호 처리 방법 을 사용하여 단일 측 파대를 정밀하게 추출하는 것을 기반으로 합니다. 최신 무선 통신 시스템에서는 이 프로세스가 디지털 방식으로 구현되므로 유연성이 향상되고 다른 변조 기술과의 통합이 가능합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기