+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 6000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
변조 는 장거리 또는 특정 전송 매체를 통해 효과적으로 전송하기 위해 일반적으로 저주파의 정보 신호를 고주파 반송파 신호에 중첩하는 기술 프로세스입니다. 이 작업은 변조 신호의 파형에 따라 반송파 - 진폭, 주파수, 위상 또는 이들의 조합의 파라미터 중 하나를 변경하는 것으로 구성됩니다. 변조의 결과로 신호는 최소한의 간섭, 감쇠 또는 간섭으로 효율적으로 전송할 수 있는 대역으로 이동합니다.
이 기술은 라디오, 텔레비전, 이동 전화, 무선 네트워크는 물론 위성 및 데이터 통신을 포함한 아날로그 및 디지털 통신 시스템의 기초를 형성합니다. 변조를 사용하면 반송파 파라미터를 변경하여 여러 채널에서 여러 신호를 동시에 전송할 수 있으므로 대역폭 용량과 사용 가능한 주파수 자원의 사용 효율성이 크게 향상됩니다.
디지털 시스템에서 변조는 반송파 신호 파라미터의 개별적인 변화에 특정 논리 값을 할당하여 이진 정보를 전송할 수 있도록 함으로써 실현됩니다. 변조는 사용되는 기술에 따라 잡음 내성, 높은 전송 속도 또는 낮은 전력 소비를 제공할 수 있으며, 이는 주어진 통신 환경에서 변조의 선택을 결정합니다.
변조의 반대 과정인 변조된 신호에서 정보를 복구하는 것을 복조라고 합니다. 변조와 복조 모두 모든 전송 시스템의 핵심 구성 요소이며, 안정적이고 손실 없는 데이터 전송을 보장하기 위해 정확한 매칭과 동기화()가 필요합니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。