+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

MSA(측정 시스템 분석) - 정의

MSA(측정 시스템 분석) 는 품질 엔지니어링에서 생산 및 제어 프로세스에 사용되는 측정 시스템의 정밀도, 정확도 및 신뢰성을 평가하는 데 사용되는 체계적인 접근 방식입니다. 통계적 공정 제어(SPC)의 맥락에서 MSA를 사용하면 테스트 중인 제품과 직접 관련이 없지만 측정 시스템 자체의 한계로 인해 측정에 도입된 분산 원인을 식별하고 정량화할 수 있습니다.

측정 시스템은 측정 도구, 소프트웨어, 작업자, 절차 및 측정이 수행되는 환경의 총체적인 조합으로 이해됩니다. MSA 분석은 신뢰할 수 있고 통계적으로 유의미한 데이터를 생성하는 능력을 평가합니다. 분석할 주요 매개변수는 반복성, 재현성, 안정성, 선형성 및 편향성, 즉 기준값으로부터의 체계적인 편차입니다.

측정 도구 분석(MSA)에서 가장 일반적으로 사용되는 도구 중 하나는 전체 공정 변동성에 대한 측정 시스템 변동성의 기여도를 추정할 수 있는 Gage R&R(게이지 반복성 및 재현성) 연구입니다. 측정 방법을 검증하고, 품질 표준(예: IATF 16949)의 요구 사항을 충족하며, 배치 및 공장 간 생산에서 측정 결과의 일관성을 보장하기 위해서는 MSA 분석 수행이 필수적입니다. 또한 MSA를 적용하면 교정 필요성을 파악하고, 측정 오류를 제거하며, 측정 장비의 적격성에 대한 결정을 내릴 수 있습니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기