+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
편향성 은 사용되는 과학 및 기술 분야에 따라 다양한 의미를 가진 기술 용어입니다. 일반적으로 측정 프로세스의 정확성, 객관성 또는 중립성, 알고리즘 또는 시스템에 영향을 줄 수 있는 체계적인 편차, 왜곡 또는 값의 변화를 의미합니다.
전자공학에서 바이어스는 트랜지스터나 다이오드와 같은 반도체 부품의 적절한 작동 조건을 설정하는 데 사용되는 분극의 전압 또는 전류를 말합니다. 바이어스 값을 적절히 선택하면 전류가 적절히 전도되고 신호의 선형성 또는 증폭을 보장할 수 있습니다. 바이어스가 올바르지 않으면 신호 왜곡이나 잘못된 회로 작동이 발생할 수 있습니다.
통계학 및 데이터 분석에서 바이어스는 추정기 의 예상값이 매개변수의 실제 값과 달라지는 체계적인 추정 오류를 의미합니다. 이러한 유형의 편향은 잘못된 샘플링, 잘못된 분석 방법론 또는 외부 교란 요인으로 인해 발생할 수 있습니다.
인공 지능 i 머신 러닝 편향은 모델 결정 함수의 구성 요소(예: 인공 네트워크 뉴런의 부가 가치)뿐만 아니라 알고리즘 성능에 불평등 또는 바람직하지 않은 패턴을 초래하는 학습 데이터의 편향을 모두 지칭할 수 있습니다. 이러한 관점에서의 편향성은 알고리즘 윤리와 의사 결정 모델의 공정성에 대한 연구의 주제입니다.
이러한 각 영역에서 편향은 결과의 해석, 장비의 작동 또는 처리 중인 데이터를 기반으로 한 의사 결정의 품질에 영향을 미치므로 이를 식별하고 제어하는 것은 설계 및 분석 프로세스의 중요한 부분입니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。