+1500000 개 이상의 제품 제공

하루에 7000개의 패키지

150개국에서 28만 명 이상의 고객

Quick Buy 즐겨찾기
카트

차동 비선형성 - 정의

차동 비선형성은 신호를 이산 방식으로 처리하는 장치에서 이상적인 신호 증분과 실제 출력 신호 증분의 편차를 나타내는 파라미터로, 가장 일반적으로 아날로그-디지털 컨버터(ADC) 또는 디지털-아날로그 컨버터(DAC)에서 사용됩니다. 이는 완벽하게 동일한 증분 단계를 기준으로 양자화의 연속적인 레벨 사이의 차이( )의 변화를 설명합니다. 디지털 시스템의 맥락에서 차동 비선형성은 실제 양자화 단계 폭과 공칭 값 사이의 차이를 말하며, 일반적으로 최하위 비트 (LSB - 최소 유의 비트) 단위의 분수로 표현됩니다.

이 매개변수는 특히 높은 선형성과 신호 반복성이 필요한 애플리케이션에서 데이터 변환()의 품질과 정밀도를 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 이상적인 컨버터는 연속적인 인코딩 레벨 간에 전압 차이가 일정하게 유지되는 것이 특징입니다. 실제 시스템에서 이러한 변화는 제조 공정의 불완전성, 온도 영향, 간섭 및 기준 회로의 오류로 인해 발생합니다. 이러한 차이가 1 LSB를 초과하면 단조로움, 즉 입력 신호의 증가가 출력 신호의 증가를 유발하지 않는 상황을 초래할 수 있습니다.

차동 비선형성은 제로 시프트 또는 전체 비선형성과 같은 정적 오류와는 독립적으로 분석됩니다. 이 파라미터의 값이 높으면 신호 왜곡이 발생할 수 있으며, 특히 신호 동역학 표현의 정확성이 중요한 주파수 분석 및 측정 애플리케이션에서 두드러지게 나타납니다. 최신 시스템에서는 디지털 보정 또는 고급 트랜스듀서 아키텍처를 사용하여 차동 오류를 보정하는 방법을 사용합니다.

Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.

TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。

또 읽기