+1500000 개 이상의 제품 제공
하루에 7000개의 패키지
150개국에서 28만 명 이상의 고객
유기발광다이오드(OLED, 유기발광다이오드) 는 반도체 층에서 전하 캐리어의 재결합으로 가시광선 범위에서 전자기 복사 를 방출하는 박막 유기 구조에 기반한 첨단 광원입니다. 유기 분자가 전기 에너지를 흡수하여 전자가 더 높은 에너지 준위에서 더 낮은 여기 상태로 전이된 후 광자 를 방출하는 전계 발광 현상을 기반으로 작동합니다.
OLED 구조는 두 개의 전극 사이에 얇은 유기 필름의 다층 배열로 구성되어 있으며, 그 중 적어도 하나는 투명하여 발광을 가능하게 합니다. 발광 특성 을 가진 유기 화합물 을 포함하는 발광층은 전하 주입 효율을 높이고 활성 영역에서 전하 재결합을 제어하는 전자 및 정공 수송층으로 둘러싸여 있습니다. 일반적으로 인듐 주석 산화물(ITO)로 만들어진 양극 전극은 정공의 흐름을 허용하고, 음극 금속(일반적으로 칼슘 또는 마그네슘 기반)은 전자를 OLED 구조에 도입합니다.
OLED의 작동 메커니즘은 인가 전압의 영향을 받아 전하 캐리어가 주입되어 전송층을 통해 이동하고 방출층에서 재결합하는 과정을 거칩니다. 이 재결합의 결과로 여기자(여기된 전자-정공 쌍)가 형성되어 이완 과정에서 특정 파장의 광자를 방출하여 빛의 색을 결정합니다. 개별 하위 픽셀이 특정 스펙트럼 대역에서 빛을 방출하는 RGB 매트릭스의 단색 및 풀컬러 범위 모두에서 방출이 발생할 수 있습니다.
OLED 기술을 통해 고명암비, 넓은 시야각, 빠른 응답 시간()을 갖춘 디스플레이를 생산할 수 있어 TV 화면, 스마트폰, 스마트 시계 및 정보 패널에 적용되고 있습니다. 유기 소재의 유연성 덕분에 유연하고 투명하며 접을 수 있는 디스플레이를 제작할 수 있어 차세대 사용자 인터페이스를 구축할 수 있는 가능성이 열렸습니다.
무기 구조에 기반한 기존 LED에 비해 OLED는 추가 백라이트 없이 자체적으로 빛을 방출할 수 있어 에너지 소비를 줄이면서 초박형 디스플레이를 제작할 수 있는 것이 특징입니다. 고급 OLED 구성에는 인광 형광체를 사용하여 광 효율을 높이는 PHOLED(인광 OLED) 변형과 넓은 색상 스펙트럼의 백색광을 생성하기 위해 조명 기술에 사용되는 WOLED(백색 OLED)가 있습니다.
OLED의 안정성과 수명은 유기 재료의 품질과 수분 및 산소에 의한 분해에 대한 저항성에 따라 달라집니다. 기기의 수명을 늘리기 위해 고급 보호층, 캡슐화 구조의 캡슐화, 가스 불투과성 재료를 기반으로 한 캡슐화 기술이 사용됩니다. TADF(열 활성화 지연 형광) 소재와 새로운 전도성 폴리머에 대한 연구는 차세대 OLED 디스플레이의 에너지 효율을 더욱 최적화하고 내구성을 개선하는 데 앞장서고 있습니다.
산업 애플리케이션의 맥락에서 OLED 디스플레이는 각 픽셀 이 박막 트랜지스터(TFT)에 의해 개별적으로 제어되어 동적 휘도 관리 및 고화질을 구현하는 능동형 매트릭스 기술(AMOLED)에 사용되고 있습니다. OLED와 제어 시스템 및 터치 센서의 통합으로 증강 현실 및 HMI(인간-기계 인터페이스) 시스템에 사용되는 대화형 디스플레이 표면을 개발할 수 있습니다.
Transfer Multisort Elektronik (TME)은 전자 부품, 전기 기술 부품, 작업장 장비 및 산업 자동화의 세계 최대 글로벌 유통업체 중 하나입니다. 카탈로그에는 1,300개 주요 제조업체의 1,500,000개 이상의 제품이 포함되어 있습니다. Łódź와 Rzgów (폴란드)에 있는 TME의 현대적인 물류 센터는 총 면적이 40,000 m² 이상이며 매일 약 6,000개의 패키지를 150개국 이상의 고객에게 발송합니다.
TME는 또한 TME Education 프로젝트를 통해 젊은 엔지니어와 전자공학 애호가들의 지식과 기술 개발에 투자하고 있으며, TechMasterEvent 시리즈를 조직하여 혁신과 경험 교류를 촉진하면서 기술 커뮤니티를 지원합니다。